This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:栅极驱动电流能力

Guru**** 2454620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1358094/drv8353r-gate-driving-current-capability

器件型号:DRV8353R

您好!  

只是想再次确认 GHx 和 GLx 的每个栅极驱动器是否存在1A_SOURCE 和2A_SINK 电流? 非常感谢。  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    可以、前提是我正确理解了问题。 每个相位可以单独拉取/灌入额定值为数据表最大规格的栅极电流、 并且不是三个相位之间的总计/累积电流。

    如果我能澄清什么、请告诉我。  

    此致、  

    -约书亚