This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C-Q1:MCF8315C 电流测量值不等于配置的值。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1358389/mcf8315c-q1-mcf8315c-current-measure-value-not-equal-to-the-configured-value

器件型号:MCF8315C-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8315C

MCF8315C 电流测量值不等于配置的值。

大家好、我使用了 MCF8315C 来控制 BLDC。 我通过写入寄存器来配置电流、并通过 示波器。测量电流

但我发现测量值不等于配置的 值、它们具有恒定速率。 为什么?

1) MOTOR_STARTUP1.ALIGN_OR_SLOW_CURRENT_ILIMIT

  a:设置值= 250mA、测量值= 164mA。  250/164=1.524。

  b:设置值= 500mA、测量值= 324mA。  500/324=1.543。

2) 2) MOTOR_STARTUP2.OL_ILIMIT

  a:设置值= 250mA、测量值= 160mA。  250/160=1.5625。

  b:设置值= 500mA、测量值= 336mA。  500/336=1.602。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我吗? 什么 GUI 哪个版本 何种类型的设备?

    使用您要测量的比率、我怀疑这是由于您所使用的 GUI 版本存在错误、其中 电流限制控制小工具的下拉选项没有正确更新。

    如果您看看 MCF831中的电流限制选项、 5 C 数据表、没有250mA 或500mA 选项:

    而 MCF831 6 C 数据表选项具有以下选项:

    MCF831的电流限值 5  由 MCF831放大5-8倍 6 。  这与您观察到的比率非常相似。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 我找到原因了。 我一直在使用旧的数据表(SLLSFV6 - 2023年5月)、配置数据错误。 我将下载最新的数据表(SLLSFV6 - 2024年1月)并检查所有寄存器数据。