主题中讨论的其他器件: MSP430F5528、 MSP-FET
大家好、我在使用 DRV8262EVM 时遇到一个问题。状态是 D2 LED 无法亮起。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我在使用 DRV8262EVM 时遇到一个问题。状态是 D2 LED 无法亮起。
嗨、Zhiyu、
请参阅此常见问题解答: [FAQ]为什么我的电机驱动器 EVM 无法连接到 GUI?
在本例中、请确认您1. 将 Micro-USB 插入 PC 2. 打开 VM 电源>5V。 可能需要摆动 micro-USB 连接器以防连接松动或连接不良?
确保在此处安装跳线:
然后、在 GUI Do File 中、Program Device 以将最新固件刷写到 EVM 中
此致!
雅各布
嗨、Zhiyu、
您能否探测3.3V 测试点以查看是否有3.3V 电压?
如需将 EZFET 固件刷写到顶部 MDP430F5528中、如果您有 MSP-FET、请参见随附的信息:
7651.在有刷和步进电机驱动器中对空白 MSP430F5528进行编程 EVMs.zip
这篇文章是从以下网址获得的: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1311649/drv8262evm-unable-to-recognize-usb-port-after-fw-update/4984304#4984304 我不确定为什么我们仅更新此 EVM 会遇到问题。
此致!
雅各布