This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:GUI 不't Start (开始)

Guru**** 2452610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1336694/drv10983evm-gui-doesn-t-start

器件型号:DRV10983EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

团队、您好!

我在 Windows 7 labtop 上安装了 DRV10983EVM 软件。 尝试打开 GUI 时、GUI 在 Initializing Main.vi 中被冻结。 我注意到在安装过程中没有安装 Python。

我该怎么办?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed Badawy:

    您可以卸载并重新执行吗? 安装时是否提示?    

    您可以随此一起安装 USB2ANY。

    请访问此链接并重新安装。

    DRV10983EVM 和 DRV10975EVM 用户指南(修订版 E)(TI.com)

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、venkatadri:

    我卸载并重新安装了 Python,但仍然没有提示。

    我安装在 Windows 10 labtop 上、它出现提示。 GUI 正常打开。 但我需要在 Windows 7 labtop 上运行它、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed Badawy:

    我将核实印度人所缺少的东西7,并在本周内与您联系。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    是否有发现?

    谢谢。

    穆阿默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed Badawy:

    我不在办公室,我会在本周结束时确认。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、venkatadri:

    如有任何发现、请

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    很抱歉这么晚才回复。 我已经向我们的 GUI 开发人员提出了这一请求、我将在下周早些时候回复您。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里