This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:有关分离式 HS 和 LS 控制模式的问题

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1356310/drv8714-q1-question-about-split-hs-and-ls-control-mode

器件型号:DRV8714-Q1

您好专家  

我在8714数据表中看到了以下说明。 我有一些问题

问题1:如何理解"非活动"这个词?  

Q2:在上图中,连接 GH1和 GL2来控制继电器? 为什么不  连接 GH1和 GL1?

问题3:在我的设计中、我只想用 GL1/2/3/4作为低侧、也就是下图、去控制四个独立的继电器。(只用低侧控制继电器、不是用高侧)是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    1) 1)在非活动状态下、前置驱动器驱动外部 FET 的栅极作为"下拉"。 因此 FET 的 Vgs 为低电平、然后 FET 关断。

    2) 2)连接 GH1和 GL2、因为这用于这种分离模式。 关键点是我们需要 SH1和 SH2。 GH1和 SH1是配对、GL2和 SH2是配对。 这就是分离模式的工作方式。  

    3)是。 则连接应如下所示。  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 信也

    我还有一个关于 Q3的问题。

    从我的狭隘观点来看、一个 DRV8714不能作为4个 HS (使用 GH1/2/3/4控制4个继电器)4个 LS (使用 GL1/2/3/4控制4个继电器)来控制8个继电器。 我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    是的、您的理解是正确的。 无法控制8个继电器、最多4个继电器。 每个 HbX(半桥)都可以用作 Hb、Hs 或 Ls。 不是 HS 和 LS。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,信也

    感谢您的评论。