This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:引脚15 (NC)能否用于接地?

Guru**** 2453990 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8906-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1359875/drv8906-q1-can-pin-15-nc-be-used-with-grounding

器件型号:DRV8906-Q1

关于数据表"drv8906-q1.pdf"第10页上的 NC 引脚(15引脚)、可写为"未连接"、但在端子接地至 GND 的情况下使用它可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以将其连接到 GND。   

    此致!

    雅各布