This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:是否存在将 DRV8908-Q1的 NC 引脚连接到 GND 的风险?

Guru**** 2454010 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1359647/drv8908-q1-is-there-any-risk-to-let-the-nc-pin-of-drv8908-q1-connected-to-gnd

器件型号:DRV8908-Q1

大家好、团队

希望您做得好!

我 有关于我们的 DRV8908-Q1的一个问题:

DRV8908-Q1的引脚15为 NC、是否存在将 NC 引脚连接到 GND 的风险?

(根据数据表、会显示"not connected"。)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿小野山、

    没问题、将 NC 引脚连接到 GND 没有问题。  这些引脚根本未连接到器件、因此您可以根据需要使用它们执行任何操作。

    此致!

    雅各布