This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:nFAULT 永久有效

Guru**** 1456370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1359364/drv8245-q1-nfault-permanently-asserted

器件型号:DRV8245-Q1

您好!

我无法使 DRV8245的 HW 型号正常工作。  下面附加了 PNG 文件的部分原理图。

1) 1) 根据原理图移除未填充的 PCB 欧姆

2) 2)根据原理图灵敏度显示的填充 PCB 欧姆

3) 3) J9上连接的负载是一个12V 直流电机、消耗的电流约 为1.2A。如果连接了电机、则会出现以下情况、但如果 J9上未连接任何器件、也会出现以下情况

4) 4)在所有输入引脚上看到正确的电压

5)无论 IN2的状态如何、nFAULT 始终有效(低电平)

6) 6) OUT1和 OUT2电压均约为0.3V

7) IPROPI 为0V

8) ITRIP = 6.25V、而数据表给出的绝对最大额定值为5.75V。

9) 9) IC 始终很冷、触手可及

10) R27现在为1K0 (在 nFAULT 上)、现在有一个100nF 电容器与 R25 (用于 IPROPI)并联

11)+5V 和+12V 电源同时加电

我一直无法弄清楚这一点、希望有人能为我提供指导。

谢谢。
菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我现在明白我的错误。  上电后、在 IC 内置位 POR 后、必须对 nSLEEP 400微秒或更长时间施加30至40微秒的脉冲。  这会将 IC 置于待机模式、从而允许其随后运行。  至少这是我计划尝试的东西。  这来自数据表中题为"唤醒瞬态"的第7.7.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Phillip、

    是的、正确、需要 nSleep 脉冲唤醒。  很棒的发现!

    [常见问题解答] DRV8243/44/45-Q1。 H 型号的20-40us nSleep 脉冲输入要求

    此致!

    雅各布