This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:DRV8870、用于在电机和 OUT2引脚之间与 MOSFET 单向连接。

Guru**** 2453990 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1359711/drv8870-drv8870-for-use-in-single-direction-with-mosfet-between-motor-and-out2-pin

器件型号:DRV8870

我正在着手一个项目、我计划使用 DRV8870电机驱动器在单一方向控制多个电机(14个直流有刷电机)。 我打算将 DRV8870的 OUT1连接到14个电机的输入引脚、对所有电机输入使用共享迹线。 然后、每个电机的输出引脚都将连接到单个 MOSFET 的漏极、每个 MOSFET 的源极都连接回 DRV8870的 OUT2。 一次只能运行一个电机、因此一次只能运行一个 MOSFET。

在我的应用中、我不需要双向控制电机、我计划将 IN2引脚永久设置为低电平以禁用反向。 关于这种设置、我有几个问题:

  1. 在我所述的配置中、将 IN2引脚永久拉至低电平是否存在任何问题或潜在问题?
  2. 电机只会在一个方向上运行、并且输出 MOSFET 不会进行开关、而是会被拉高或拉低、因此我是否需要注意任何异步开关问题?
  3. 对于此类设置、您是否会推荐任何其他建议或预防措施?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    您所描述的设置听起来应该可以正常工作、但请务必要防止发生击穿或注意这种情况。  

    建议确保最大电机的电源电压具有足够大的大容量电容。  

    该串联中的前一个电机是否会在下一个电机开始旋转之前完全停止?  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我本来打算在另一个电机关闭后开启电机之前在控制逻辑中实现短暂的延迟。