This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:与 DRV2901DDVR 输出电压设置相关

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM, DRV2901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1358732/ulc1001-drv290xevm-drv2901ddvr-output-voltage-settings-related

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件: DRV2901

ULC1001-DRV290XEVM

下面显示的电路图是 ULC1001-DRV290XEVM。

是否可以将 DRV2901DDVR 器件的36PIN (OUT_A)更改为140Vrms?

请告诉我是否有办法进行更改 (DRV2901DDVR out_A --> 140Vrms)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该引脚的输出电压将是来自升压转换器的 PVDD 电压。 通常、PVDD 设置为30V。 根据产品说明书、DRV2901的额定电压高达52.5V、因此您无法设置为140V 或 Vrms。 在 LC 滤波器之后、您可能会看到接近140Vrms 的电压增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LC 滤波器之后、对于设置140Vrms
    您能告诉我 L1、L2、C60的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    L 和 C 值本身不会决定输出电平。 查看 LC 滤波器的电压增益或传递函数时、负载电阻(R)也会发挥作用。 对于扬声器和电阻负载、这相当简单、但当使用镜头盖系统(LCS)等负载时、负载阻抗很复杂(阻抗随频率变化)。 具体而言、对于我们的 ULC 应用、我们为我们发布的每个 LCS 都提供了 LC 滤波器建议。  

    你想在这里实现什么?