This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:自动校准报告伪 LRA 故障

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1358632/drv2605l-auto-calibration-reporting-false-lra-failure

器件型号:DRV2605L

我们使用4个 DRV2605L 在开环模式下驱动4个 LRA 电机。 在最后的组装中、电机位于腕带中。 这就是我们希望 运行诊断例程来检查电机是否出现短路、开路或转子卡住的情况的原因。

由于 DIAG_RESULT 位仅在闭环或 校准模式下工作、因此我们已决定运行自动校准例程来检查电机。  自动校准参数经过微调、可获得更准确的结果。  

如果电机有问题、它将始终返回100%可靠的故障。 不过、在某些情况下、尽管电机运行正常、但 自动校准会通过 DIAG_RESULT 位报告故障。 我可以说、9%时返回错误故障。 我们想要使用其他输出来判断 自动校准过程的结果、但发现如果报告的结果为 Failed、False Failed 或 PASS、BEMF_GAIN、A_CAL_COMP 或 PASS   A_CAL_BEMF 寄存器值几乎具有相同的值或非常接近的值。 唯一 可行的方法是多次运行诊断、如果自动校准在 X 次迭代中至少经过一次、则将电机标记为正常。

那么、问题是:是否有其他方法可以诊断电机?  我们也愿意接受任何在开环模式下诊断 LRA 电机的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我们的 DRV2605L 专家今天外出了。 她明天会再来回答你的问题。

    感谢您的提问。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、  

    自动校准和诊断例程都使用我们的闭环架构。 更改为闭环和运行诊断一次是否会提供准确的电机通过/失败结果?

    为了使用自动校准、我建议稍微调整自动校准参数、以查看是否有某种配置允许~9%的错误通过、而正确的错误仍然失败。  我发现、增加 IDISS_TIME[3:0]和 DELAG_TIME[3:0]可能会有所帮助、因为 在进行校准测量之前、LRA 将有更多的时间进入正确状态。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特