This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:独立功能安全

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1356444/drv8705-q1-functional-safety-out-of-context

器件型号:DRV8705-Q1

您好!

我们是否能够从 TI 获得 陈述此驱动程序 ASIL 合规性的其他数据(未在数据表中找到)、主要是在 FuSa 环境中定义以下哪种驱动程序:

    1. 1类(无需评估)
    2. 2类(一些更复杂的 I、E、智能传感器等)。
    3. 3类(ASIC、uC 等)。

 提前感谢您、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我会在24小时内给您反馈。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    按照 TI 的分类标准、DRV8705-Q1是支持 FS 的器件。 这些文档中 TI 未对1/2/3类做任何陈述、说明 FuSA/DRV8705-Q1、但这种类型的电机驱动器通常被视为2类。

    功能安全| TI.com

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:  

    感谢您的回复、但根据 TI 有关硬件 元件分类的信息、电机驱动器属于3级、这目前有点令人困惑:  

     您能提供建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    首先、DRV8705-Q1不是 ISO26262器件、因此与 Fusa 相关的文档更少。 TI 文档中不存在与 DRV8705-Q1相关的分类。

    我看到一些客户将类似的电机驱动器判定为2类、但这是客户的决定。   

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shynia:  

    我希望 TI 可以拥有一些有关此驱动程序的文档、这些驱动程序使用的是对 III 类元素(ISO26262第8部分第13条)的硬件元素评估?  

    请告知。

    谢谢!

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    感谢您的评论。 这不是与器件/DRV8705-Q1相关的问题。 我无法回复。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Shiya。 如果您无法回复、您知道 TI 还有哪些人可以回复吗?

    此致、  

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    感谢您的提问。 遗憾的是、不能。

    此致

    森田真也