This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:我想知道 DRV8353RS 电机驱动器损坏的原因。

Guru**** 2453020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1351194/drv8353r-i-would-like-to-know-the-cause-of-the-drv8353rs-motor-driver-damage

器件型号:DRV8353R

我正在使用 DRV8353RS、并已通过 SPI 通信进行检查、只有 GDUV 错误信号有效。
其余信号与数据表一致。 不过、我看到的图片与数据表中的图片类似、浏览后发现激活操作正确无误。 请证实这一点。

我检查了通过 DSP 施加到 DRV8353RS 的 PWM 信号是否正常、未连接电机时 PWM 输出是否正常、但当驱动电机时、电机驱动器或 MOSFET 损坏。

到目前为止、只有 A 相被破坏、我想知道您是否有关于这种现象的任何数据。  在这种情况下、是否需要更改 IDRIVE 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将附加原理图作为 PDF 文件、以防万一。 您是否发现它有任何问题?

    这些分别是 DRV8353RS 外设电路和 MOSFET 原理图。

    e2e.ti.com/.../1030.DRV8353RS.pdf

    e2e.ti.com/.../MOSFET.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngtak、

    感谢您问这个问题。 我的目标是在下周结束之前提供反馈。

    此致!

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未启用 GDUV 是否正确?
    或者在通电后将其激活是否正确?
    设置 IDRIVE 可避免在电机运行时发生损坏、但始终启用 GDUV。
    我只想确保间歇性 nFAULT 信号是由 GDUV 引起的。
    我期待着你的答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngtak、  

    现在、我将帮助自己掌握该主题、我想问:

    • 加电时的 GDUV 故障可以复位和永久清除吗?  确实可能是在上电时触发故障以及在故障条件已清除的情况下锁存在寄存器中的位
    • 对于这种 A 相损坏或异常行为、您能帮助进一步解释发生了什么(或提供将 A 相与 B 相和 C 相比较的波形)吗?

    谢谢、此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调整 IDRIVE 后、不再出现在 A 相持续出现的问题。 不调整 IDRIVE、似乎损坏了电机驱动器和 A 相 MOSFET。
    向电机驱动器施加48V 电源并检查 SPI 通信时、启用 GDUV。
    其余信号符合数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngtak、  

    我理解并高兴地看到有一项解决办法。  

    此 GDUV 问题是否仍在发生?

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们仍然遇到这个问题。
    通电后激活电机驱动器时、将生成错误信号(GDUV)。

    如何重置 GDUV 错误?