This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:过流监控抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2454010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1358954/drv8718-q1-overcurrent-monitor-deglitch-time

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

在客户电路板上、由于其电机负载、浪涌电流问题为40A、以及大约10ms。 因此、他们想了解如何使过流检测时间长于 msec 单位、以及如何在其他条件下通过过流保护 FET 损坏。 请检查并告知我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 过流保护 DG 时间不能更长。

    为了减小40A 这样的浪涌电流、10ms 通常使用 PWM 操作。 从 MCU 提供 PWM 信号、然后在启动电机的同时逐渐增加占空比。 例如、从10%占空比到100%的20kHz PWM 需要~100ms。  

    此致

    森田真也