This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:用于操作 LCG 智能玻璃

Guru**** 2454010 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1359263/drv2700-used-to-operate-lcg-smart-glass

器件型号:DRV2700
主题中讨论的其他器件: DRV2667

在这里,我对很多事情都感到陌生。 我曾看过 TI 使用此器件操作 LCG 智能玻璃的视频、我正在寻找类似的情况、但不确定我是否完全理解。 我所看到的大部分内容、以及我所知道的少量内容、似乎是直流输入。 我相信 Piazzo 会模拟交流输出吗? 正如我看到的智能玻璃、他们的控制器显示输出是70VAC 方波 25/30/32/50/60Hz。 由5V 直流电源供电的装置是否能够达到操作智能玻璃所需的70VAC? 至于我的初级、我只见过用于将直流电转换为交流的逆变器。 我已经看了 H 桥 Bu 仍然在初学者的步骤,所以请耐心与我! 谢谢大家!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议购买 DRV2700或 DRV2667 EVM 进行测试。 此系列器件可以 通过 USB 电缆或外部5V 电源供电、并且能够提供高达200Vpp 或140VAC (能够提供~1W 的功率)。 根据智能玻璃的负载电容、它应该能够驱动它。