This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:驱动螺线管应用中的离线开路负载和短路

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1356271/drv8714-q1-offline-open-load-and-short-circuit-in-driving-solenoids-application

器件型号:DRV8714-Q1

您好专家

客户正在使用 DRV8714 (BRG_MODE=11b)来驱动螺线管/继电器。 SCH 如下所示(8714将作为低侧开关)

此外、我还观看了后面的幻灯片、其中介绍了如何 实现离线开路负载和短路实现示例检测。 但本幻灯片不适用于 螺线管/继电器 开路负载和短路检测。

e2e.ti.com/.../2313.DRV87xx_2D00_Q1_5F00_Offline_5F00_OL_5F00_SC_5F00_rev1.pdf

那么、我的问题是 VDS 故障是否可以应用于螺线管/继电器 开路负载和短路检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    是的、 关闭状态诊断也可用于螺线管/继电器。  

    这是 SHx 上的低侧 FET 驱动情况。  

    1) 1)正常/良好情况。

      与第6页上的电池短路情况相同。  

      我们可以使用如下所示的2个序列"PU_SHx=1、PD_SHx=0"和"PU_SHx=0、PD_SHx=0"。 然后通过序列1和2、VDS_Hx =1且 VDS_Lx =0。

    2) 2) GND 短路情况

     我们可以使用2个序列、这些序列与1)相同。 具有与第5页相同的结果。

    3)未决案例。

     我们可以使用2个序列、这些序列与1)相同。 具有与第4页相同的结果

     

    无法检测到电池短路(第6页)情况。 但是、这不是 DRV 的限制、通常低侧螺线管驱动器无法检测电池短路情况。

     

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,信也

    感谢您的详细评论。