This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:EVM 启动

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MOTORSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1355718/mcf8316a-evm-bring-up

器件型号:MCF8316A

大家好、

我的客户 BYD 遵循 EVM 用户指南中的硬件设置、但他们仍然没有获得驱动电机的输出且未发生故障。 除了硬件设置外、我们是否需要 MCF8316A EVM 的软件配置? 谢谢!

Br

加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    1. 客户是否可以测量 DVDD 引脚的电压以查看其是否接近1.5V?
    2. EVM 是否连接到 Motor Studio? 如果 EVM 连接到 GUI、下图中用蓝色圈出的图标应该为绿色。
    3. 如果 EVM 连接到 GUI、当客户尝试旋转电机时、算法状态是否会发生变化?
    4. 客户使用什么方法发送 SPEED 命令(I2C、PWM 等)、SPEED_MODE 和 OVERRIDE 的值是什么?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的支持。 我将 GUI 从 MCF8316A_GUI 1.1.9更改为 motorstudio - 0.1.12和电机旋转。 但我发现输出 A、B、C 为 方波,您能告诉我如何使用 正弦波吗? 谢谢!

    Br

    加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    很高兴您能够使电机旋转!

    您能否提供相电流的捕获? 相电流是方波形还是方波形相电压?

    此致、

    约书亚