This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:取决于 nSLEEP 电压的工作模式

Guru**** 1548820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1360075/drv8424-nsleep-voltage-dependent-operating-mode

器件型号:DRV8424

尊敬的团队:

DRV8424 nSLEEP 引脚的绝对最大额定值为 VVM (最大值)。

VI 的建议运行条件(逻辑电平输入电压)为5.5V (最大值)

逻辑电平(nSLEEP)、VIN 的电气特性为1.5V (最小值)至5.5V (最大值)。

当 nSLEEP 的输入电压高于5.5V 但低于 VM=24V 时、DRV8424将进入哪种工作模式?

我的客户正在评估 VM = 24V 的 DRV8424RGER。
在 M0 = M1=0下、对于全步进设置、DRV8424RGER 通常在 nSLEEP > 5.5V 的情况下运行全步进。
不过、在 M0=M1=1下、对于1/8步进设置、DRV8424RGER 不会在 nSLEEP > 6.9V 时运行1/8设置、DRV8424RGER 会运行全步进。 如果 nSLEEP < 6.5V、DRV8424RGER 通常以1/8步进运行。 为什么在 nSLEEP > 6.9V 且 M0=M1=1的情况下、DRV8424RGER 不是1/8步长? DRV8424RGER 运行何种模式?
谢谢你。

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San:

    应将 nSLEEP 引脚视为逻辑电平输入、最大输入电压为5.5V。虽然内部逻辑电路可能能够处理超过此最大值的瞬态电压、但不建议这样做。  

    nSLEEP 引脚的绝对最大额定电压设置为 VVM、因为它靠近电荷泵引脚。 nSLEEP 引脚经过设计可以处理较高电压、以便在焊接问题和高电荷泵电压的情况下不会损坏、但是、内部逻辑电平电路仅在输入低于5.5V 时才会正常工作。  

    此致!

    大卫