请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8714-Q1 您好 TI
当我在,中使用 DRV8714时 我 现在开发了离线短路和开路负载检测(OOL 和 OSC)功能。
我发现了一个奇怪的现象、那就是、当我 再次启用 EN_DRV 并禁用 EN_OLSC 时、不会清除 VDS 状态、这仍然是最后状态。
我的步骤是
将 IC_CTRL1设置为0x56 (禁用 EN_DRV 并启用 EN_OLSC)、
2.将 OLSC_CTRL1设置为0x99
3.读取 VDS_STAT1为0x66。
将 IC_CTRL1设置为0x96 (启用 EN_DRV 并禁用 EN_OLSC)
5. 读 VDS_STAT1为0x66。(我认为它应该为0x00)