This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:电压高于48V 时出现故障

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1360791/mct8329evm-fault-above-48v

器件型号:MCT8329EVM

你们是否能够推出新版本的 EVM、该版本不存在不允许 EVM 在48V 以上运行的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好!

    是的、我们推出了更正后的 MCT8329EVM、现在可以通过 MCT8329EVM 页面在 TI.com 上购买它们。

    此致、

    约书亚