主题中讨论的其他器件:MCT8329A
各位专家、您好!
我的客户正在评估 MCT8329A。 客户希望确认超前角控制功能。 客户尝试更改 CLOSED_LOOP1寄存器的8-1位。 客户正在监视以下波形、客户未看到任何变化。 您能否说明如何在 GUI 中使用超前角控制功能?
CH1:FGOUT
CH2:V 相电压
CH3:U 相电压
Ch4:U 相电流 
此致、
藤原市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我的客户正在评估 MCT8329A。 客户希望确认超前角控制功能。 客户尝试更改 CLOSED_LOOP1寄存器的8-1位。 客户正在监视以下波形、客户未看到任何变化。 您能否说明如何在 GUI 中使用超前角控制功能?
CH1:FGOUT
CH2:V 相电压
CH3:U 相电压
Ch4:U 相电流 
此致、
藤原市
尊敬的藤原生:
可以通过转至"All Tuning Settings"页面、然后转至"Control Configuration - Closed Loop "并将 LD_ANGLE 选项调整为所需的角度来调整超前角:

在速度和负载相同的情况下、调整超前角应通过改变电机所需的相电流量来影响电机的功耗。
如果在电机运行时调整 LD_ANGLE 不会导致相电流量发生任何变化、客户是否可以尝试在电机停止的情况下将 LD_ANGLE 写入 EEPROM、并使 MCT8329A 下电上电、 然后读取 EEPROM 并确保 LD_ANGLE 设置为已写入 EEPROM 的状态?
此致、
约书亚