This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:超前角控制

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1353085/mct8329evm-lead-angle-control

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCT8329A

各位专家、您好!

我的客户正在评估 MCT8329A。 客户希望确认超前角控制功能。 客户尝试更改 CLOSED_LOOP1寄存器的8-1位。 客户正在监视以下波形、客户未看到任何变化。 您能否说明如何在 GUI 中使用超前角控制功能?

CH1:FGOUT
CH2:V 相电压
CH3:U 相电压
Ch4:U 相电流


此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的藤原生:

    可以通过转至"All Tuning Settings"页面、然后转至"Control Configuration - Closed Loop "并将 LD_ANGLE 选项调整为所需的角度来调整超前角:

    在速度和负载相同的情况下、调整超前角应通过改变电机所需的相电流量来影响电机的功耗。  

    如果在电机运行时调整 LD_ANGLE 不会导致相电流量发生任何变化、客户是否可以尝试在电机停止的情况下将 LD_ANGLE 写入 EEPROM、并使 MCT8329A 下电上电、 然后读取 EEPROM 并确保 LD_ANGLE 设置为已写入 EEPROM 的状态?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua San:

    正如您提到的、客户尝试更改 LD_ANGLE 的值、但 LD_ANGLE 没有改变。 然后、客户尝试在"Register Map"页面的 Field View 中直接输入 LD_ANGLE 的值。 那么客户可以更改该值。 这是 GUI 问题吗?


    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的藤原生:

    LD_ANGLE 滑块似乎被卡住。 我将注意到、该 滑块需要被固定、以便它在调整时更新寄存器。 感谢您转发此信息!

    此致、

    约书亚