This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:正弦波控制器中 H 桥和半桥之间的差异

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1348317/drv8313-difference-between-h-bridge-and-half-bridge-in-a-sine-wave-controller

器件型号:DRV8313

大家好、

我希望使用正弦波控制器来控制 BLDC 电机、并且在该应用中需要一个驱动器。
现在我遇到了有关 H 桥和半桥驱动器的各种问题、我并不完全清楚这些问题。
使用梯形波形时、显然需要0V、浮动和 Vcc、但对于正弦波、这只是一个仅有高/低信号的 PWM 信号。
那么、在正弦波控制器中使用 H 桥仍然具有优势吗、或者这种差异小吗?

谢谢、Wessel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wessel、  

    感谢您使用我们的论坛!  

    请允许我进一步研究这个问题、以便在下周之前提供准确的建议/回答。  

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会等到那时再去的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待、   

    我期待在本周内作出答复。

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我可以预期回复吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wessel、  

    请在本周结束之前收到回复。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道一些东西,是几乎已经两个星期。
    您能帮我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wessel、  

    由于有一些外部因素,我对此表示歉意,我将在本周末作出回应。

    再次 感谢您的耐心、再次表示歉意。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    当您要回答问题时、您能告诉我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wessel、  

    我再次对长时间的延迟表示歉意。  

    关于正弦波控制器的这个问题、我想问您是否指的是集成控制/换向 BLDC 驱动器? (与 需要单独 PWM 控制器源的非集成式控制驱动器(DRV)相比、MCx BLDC 驱动器)  

     无论采用何种换向方法、我们的 BLDC 驱动器都可以使用 PWM 驱动3个半桥(3个电机相位、每个相位都具有高侧和低侧 MOSFET 对)。因此 、我在这里想重点介绍这段视频、该视频详细介绍了 和 BLDC 电机驱动器的一般工作原理、我认为这些可以解答您针对特定应用提出的问题。

    如果您有任何其他说明性问题、我可以帮助您提供答案、请告诉我。

    再次感谢您的耐心等待、此致、

    -约书亚