This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:如果施加负电流、ASR 和 AAR 使能将不会导致 LS FET 上出现0V 压降

Guru**** 2452690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349582/drv8316c-asr-and-aar-enable-will-not-lead-to-0v-drop-on-ls-fet-if-negative-current-is-applied

器件型号:DRV8316C

您好!

是否有任何对此主题的更新?

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1335217/drv8316c-asr-and-aar-enable-will-not-lead-to-0v-drop-on-ls-fet-if-negative-current-is-applied/5084971?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8316C%20ASR#5084971

已锁定主题、但未提供相关问题的解决方案或答案。

弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:   

    谢谢你就此事采取后续行动,我对拖延表示歉意。  

    请允许我就此问题与我的团队进一步保持一致、并帮助我在本周结束前提供相关信息。

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    有任何更新?

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    感谢您的支持。您的耐心等待、因为我延迟了回复。  

    我将在本周三之前为您提供最新信息、 并随时向您提供最新的潜在客户信息。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    您在13天前承诺更新。 感谢您的更新、我们将寻找另一家制造商提供的另一种解决方案。

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、我很抱歉没有沟通、因为我在搜索答案时没有遵循承诺。 我理解最近的沮丧和缺乏答复,因为我已经赶上了其他紧迫的事项。 即使您的项目不再使用此 TI 解决方案、我也会在力所能及的范围内为该问题提供解决方案/建议。  

    祝大家在工程设计方面一切顺利、  

    -约书亚