Other Parts Discussed in Thread: DRV8256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8256 团队、
我的客户正在考虑在0.1A ~ 0.5A 之间使用 DRV8256。 我在这里有一些问题;
1. DRV8256是否能够在如此小的电流下驱动 BDC 电机?
2.如果需要,那么0.1A ~ 0.5A 之间的 Itrip 精度是多少? 电气特性表中包含 Itrip 精度信息、但不包含小于0.5A 的信息。
谢谢。
瓦佐信彦