This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:Itrip 精度

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1361195/drv8256-itrip-accuracy

器件型号:DRV8256

团队、

我的客户正在考虑在0.1A ~ 0.5A 之间使用 DRV8256。 我在这里有一些问题;

1. DRV8256是否能够在如此小的电流下驱动 BDC 电机?
2.如果需要,那么0.1A ~ 0.5A 之间的 Itrip 精度是多少? 电气特性表中包含 Itrip 精度信息、但不包含小于0.5A 的信息。

谢谢。
瓦佐信彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信彦:

    所需的电流取决于 BDC 电机。  当 H 桥被启用时、通过绕组的电流以一定的速率上升、该速率取决于直流电压、绕组电感和存在的反电动势大小。  可通过电机的电阻和电感估算出计算结果。  

    2.我们没有从0.1A 到0.5A 的精度数据。很难确切地说、但会大于+-12%。  

    此致!

    大卫