This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:在同一设计中使用多个 DRV8214

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1361496/drv8214-using-multiple-drv8214-on-the-same-design

器件型号:DRV8214

尊敬的所有人:

我想知道是否有什么东西阻止人们在同一微控制器上使用多个 DRV8214、除了 i2c 从器件地址不足。

在这种情况下、实时监测所有电机位置和失速的理想方法是什么? 是否可以仅使用 i2c 总线、或者每个都需要 n_fault、ipropi 和 RC_out?

最佳