This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机驱动器论坛

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1355600/motor-drivers-forum

器件型号:DRV8353RS-EVM

您好!


我正在使用 DRV8353-EVM 原理图作为参考设计电机驱动器。
我不确定下面原理图中用红色方框突出显示的电路的用途。
这些电路是否必不可少? 请说明每个突出显示的电路的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:  

    感谢您的提问。  请允许我继续澄清一下这些电路、因为它们确实是可选的但很有用。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:  

    第1节(GLB 至 SPB 电容器)用于帮助解决开关期间的瞬态/电压骤降、这可能会有所帮助、具体取决于功率级布局的寄生效应如何对性能产生负面影响。   

    但是 对于第2部分和第3部分电路、我不确定、因此仍在研究此事。

    它很可能也与瞬态抑制有关。

    此致、  

    -约书亚