This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:DRV8350H 故障指示

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349307/drv8350h-evm-drv8350h-fault-indication

器件型号:DRV8350H-EVM

我们使用 DRV8350H 进行了定制设计。 BLDC 电机单向精确旋转。 当我以2Hz 和5Hz 速率改变 BLDC 电机方向时、故障指示会在 BLDC 电机方向改变时升高。 在几个周期测试故障指示持续升高后。

我们注意到 VCP 和 VGLS 电压为5.1V 和3.2伏。 为什么这些电压下降到 VVCP_UV、VGLS_UV 阈值电压?

在设计层面需要采取哪些必要措施?

我们能否将此 DRV8350H 用于20Hz 的双向旋转应用方向变化? 如果是、请建议我们如何恢复故障指示? 如果不能达到什么速率(Hz)方向变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:  

    感谢您发送编修。  

    请允许我探讨这一问题,并在本周就这一问题提出进一步的问题/建议。

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:  

    您能否帮助提供此 DRV8350H 定制设计的原理图?   

    此外、you.provide 可以在该应用中使用什么 IDRIVE 设置吗? 由于电容不足、开关速度过快可能会导致 MOSFET 栅极电流电源产生这种应力。  

    此致、

    -约书亚