This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1348260/drv8353rs-evm-drv8353

器件型号:DRV8353RS-EVM

您好!

我将使用 DRV8353RS-EVM 来操作 BLDC 电机、并使用 GUI 控制电机转速。 我按下复位开关 S2 (FSMJSMA)、EVM 板开始发出故障信号。 然后、我尝试将其连接到 GUI 以操作电机、但电机未正常运行、EVM 板指示 FAULT 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!  

    感谢您的提问。  

    是否有关于 GUI/状态寄存器上报告的故障类型的任何指示?

    或者 GUI 是否不再连接?

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua 玉米、

    我观察到 GUI  和 EVM 板上故障状态寄存器中的 GDF (栅极驱动器故障)指示了 FAULT 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!  

    感谢您提供的信息

    请允许我在本周中马上提出进一步的建议。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!  

    感谢您对此事延迟的耐心等待。  

    我们能否测量输入信号(INHx/INLx)和相应的输出(GHx/GLx)以查看电机换向期间的时序?

    如果此问题仍然存在、这将有助于验证 GDF 故障。  

    此致、

    -约书亚