主题中讨论的其他器件:DRV8353
您好!
我遇到了 DRV8353RS 栅极驱动器的一些问题、它在2级之后发生故障、这是在 NEMA 17 24V 4000RPM BLDC 电机空载启动期间发生的。
1.我们首先连接 NEMA 17 24V 4000RPM BLDC 电机,电机 运行时有时不运行,有时电机仅在30V 而不是24V 下运行时不一致。 最后 、电阻估算不正确、因为在 Drv8353 EVM 板中测试了同样的24V 电压
这是很好的,运行流畅。 但现在、对于定制电路板、我们面临这类问题。
2.在代码刷写/调试过程中, DRV8353RS 故障红色 LED 突然亮起,过流故障为1. 在这种情况下、DRV8353RS IC 也会变热。
3. Build_level_1设置符合预期、但 Drv8353芯片持续发生故障。 我们甚至尝试将 IDRIVE 电流设置从 IDRIVEP_HS = 0.010A 更改为 IDRIVEP_HS = 1.000A、 响应没有变化、并且 Drv8353芯片在定制电路板中仍出现故障。
请求您请安排电话或会议、以便详细讨论。
这对我们来说是非常紧迫的,请帮助。
此致、
Shambhu Singh
手机:- 9763162499