This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8461:7.3.11带有外部电阻器的电流检测

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1361192/drv8461-7-3-11-current-sensing-with-external-resistor

器件型号:DRV8461

外部感应电阻器的放置是否会影响 PWM 电流调节?

此外、内部电流检测的电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请给我一天的时间来回答这个问题。

    此致、  
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们仍在研究这个。 会在一周结束前回复您。

    此致、
    卡兰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关电流镜架构的工作原理以及器件特性的说明、请参阅数据表的第7.3.8和7.3.11节  可选  可使用外部传感电阻器。

    此致、
    卡兰