请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8899-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8889-Q1、
与 DRV8889相比、DRV8899的寄存器 CTRL5变为保留。
- 这是否意味着 已删除失速检测、并且 DRV8899的 OL_TIME 默认为200ms?
- 同样、EN_SR_BLANK 的值是否默认为0、这意味着消隐时间为500ns?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
与 DRV8889相比、DRV8899的寄存器 CTRL5变为保留。

尊敬的 Ray:
与 DRV8889-Q1相比、DRV8899-Q1中仅保留与失速功能相关的寄存器、否则是相同的。 只有 DRV8889A-Q1 ("A"版本的器件)具有 OL_TIME 和 EN_SR_BLANK 编程选项。
对于非 A DRV8889-Q1和 DRV8899-Q1、数据表电气特性表中指定了 OL_TIME tol、即200ms。 同样、EN_SR_BLANK 固定为500ns。
此外、在 DRV8889A-Q1器件中、DIS_OUT 默认值与其他型号相比反相。 数据表中提到了这一点。 谢谢。
此致、Murugavel