This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210:同时从同一 GPIO 设置 VCC、MODE 和 EN

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1360995/drv8210-set-vcc-mode-and-en-at-the-same-time-from-same-gpio

器件型号:DRV8210

您好!

使用 DRV8210但要节省 GPIOpins ,可以同时从同一 GPIO 引脚设置电源 VCC、MODE 和 EN 引脚,也可以在设置前选择 PH 高电平或低电平用于电机的正向或反向。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马斯:

    只要在建议的工作范围内为引脚提供足够的功率、这应该不是问题。 建议您自行进行此测试、以验证所有时序要求对于应用是否足够。

    DRV8210EVM 评估板| TI.com 

    退出 SLEEP 模式时有一些时序限制。 有关更多详细信息、请参阅数据表、以验证这些条件是否与您的实现相关。  

    DRV8210数据表、产品信息和支持| TI.com 

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC、EN 和 MODE 设置为低电平但仍具有 VM 时会发生什么情况,电机会进入中断或滑行? 。 n´t 使用特定的脉冲模式驱动电机(不使用 PWM)、并且不希望电机驱动在这些脉冲之间发生制动。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马斯:

    从正向状态切换到 制动状态并不意味着电机将"制动"。 制动(慢速衰减)和滑行(快速衰减)都是电流 再循环技术、可帮助安全地消耗负载中的电流。  

    建议在正向/反向和制动之间切换、因为这是驱动电机时的一种高效再循环方法。   

    当 MODE 设为低电平时、控制模式设为 PWM。  

    要查看所有控制表、请参阅数据表中的第8.3.2节"控制模式"。

    有关电流再循环和衰减模式的更多信息、请参阅以下应用报告:

    电流再循环和衰减模式(修订版 A) 

    此致!

    大卫