主题中讨论的其他器件: DRV8305
您好!
我在 BOOSTXL-DRV8305EVM 方面存在问题、当我尝试运行"3-PWM 模式"时、它无法正常工作/在驱动器上无输出。
已经采取了下列步骤:
启动后、我将"EN_GATE"引脚和"Wake"引脚设置为高电平并重新发送控制寄存器配置。
对于控制寄存器重新发送、我使用默认值。 仅在"栅极驱动控制(地址= 0x7)"中、我才将"PWM_Mode"的值更改为"B'01"、以选择"3-PWM 模式"。
当我启动 PWM (150kHz -占空比30%)时、DRV8305上没有输出。
将 DRV8305重新配置为"6 PWM 模式"时、输出有效。
在 BOOSTXL-DRV8305EVM 板上可能无法使用"3-PWM 模式"?
我是否在控制寄存器中丢失了某些内容?
你有什么建议吗?
谢谢。此
致、