This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:谷底计算

Guru**** 2553530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1362350/drv8256-ivalley-calculation

器件型号:DRV8256

团队、

如果 Itrip 设置为低电流、例如100mA、而 TOFF 设置为0、则 IBVALLEY 可以按如下方式计算:

Ibvalley = 19mA + 99%* 100mA = 118mA

Ivalley 大于 Itrip。 在这种情况下会发生什么情况?

谢谢。
瓦佐信彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信彦:

    使用智能调优纹波控制时、电流将上升、直至达到 ITRIP、然后进入慢速衰减、直到电流电平达到 IVALLEY。  

    电流调节阈值 ITRIP 应设置为大于 IVALLEY。 在 IVALLEY 大于 ITRIP 的情况下、器件不会退出慢速衰减。  

    此致!

    大卫