This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE:请为200瓦无传感器 BLDC 设计建议可查看的最佳器件

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1362254/tidm-lpbp-bldcmotordrive-please-suggest-best-parts-to-look-at-for-a-200-watt-sensorless-bldc-design

器件型号:TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE

您好-我正在探索适用于200瓦标称无传感器 BLDC 应用的解决方案-我正在寻找一些指导、以便缩小需要比较的部件的范围。  

应用为汽车类24V 直流、不需要精确的速度调节、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您要评估控制系统的哪个部分? 电机驱动器(逆变器)或 MCU? 您可以参考器件型号中的参考设计。  

    谢谢。

    嘉兴市