This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:固件版本

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1362010/mct8329a-firmware-version

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件: MCF8329A

尊敬的 TI 专家团队:

我目前正在进行一个使用 MCT8329A 的项目、为此项目、我需要能够了解芯片的固件版本。
在《技术参考》中进行了一些搜索后、我找不到任何提及固件或以任何方式检查固件的内容。
您能否告诉我、您是否可以通过任何方式了解芯片上运行的固件、或者如果无法做到、固件是冻结还是会进行更新/更改?


此致、

西蒙·卡尔维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我们所有 MCX 器件上的固件均已冻结。  当我们 在 MCx 器件上发布新版本的固件时、我们通常会发布新器件、并在83xx 之后更新字母。 例如、MCF8329A 的新固件版本将成为 MCT8329B。

    此致、

    约书亚