This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:在 TPS54201和 DRV8873-Q1之间进行选择、以控制珀耳帖模块。

Guru**** 2453700 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1361167/drv8873-q1-selection-between-tps54201-and-drv8873-q1-to-control-a-peltier-module

器件型号:DRV8873-Q1

您好!

我对用于控制珀尔帖模块的两个设置有疑问。  

我们希望将 DUT 的温度保持在40摄氏度。 例如、如果 DUT 超过50度、我们要将其冷却到再冷却到40度、如果它达到30度、我们要将其加热到40度。 我是否知道哪种解决方案更适合我的应用?  好像两个 IC 都使用 PWM 输入。 如果有任何其他阅读珀耳帖模块材料的方法会有帮助。

 

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 如果 MCU 可以提供 PWM、则可以使用 DRV8873Q1。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:  

    我想知道这两种设置之间的区别是什么、如上图所示?

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文档由 TI 的其他团队发布。 您能否使用"SLUA979A 应用手册"创建新的 E2E 博文图块、然后提出与本文档相关的问题? 我想其团队会找到您的问题。

    我只能回答有关 DRV8873-Q1产品功能的问题。

    此致

    森田真也