This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:精度控制问题

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1361450/drv8889-q1-accuracy-control-issues

器件型号:DRV8889-Q1

  您好:

 我们现在正在使用 DRV8889来驱动用于 HUD 产品中的双极步进电机。 当电机驱动反射器多次来回移动时、会出现精度控制问题。 请帮助我们从 DRV8889驱动器芯片的角度来分析、哪些因素与之相关?

  我们现在默认使用100%电流全步进(两相激励)步进频率为500Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天后回复。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel:

    感谢您在此论坛中发帖。 满量程电流 IFS 使用的设置是什么? 因为您使用的是 FS 模式并且步进速率为500Hz、所以很可能是步进电机和系统的步进接近或处于机械共振频率。 方法是使用微步进模式尽可能减少谐振。

    您能捕获电流波形并与我们分享吗? 使用了什么衰减模式? 您能否尝试使用智能调优动态衰减模式还是混合模式? 谢谢。

    此致、Murugavel