This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:快速衰减是否会上升 VM?

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1361602/drv8231-is-fast-decay-going-to-rise-the-vm

器件型号:DRV8231

您好、团队成员:

我已经阅读了应用手册: 电流再循环和衰减模式

在快速衰减模式下、电流将从 GND 流至 VM。

我假设 VM 将上升、因为电流返回至 VM (开关稳压器)。
我的假设是否正确?

如果在使用快速衰减时 VM 上升、是否会损坏 VM 的开关稳压器?
我如何保护它? 我是否应在 VM 和 GND 之间插入钳位二极管?

此致、
桑原启