This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:峰值输出电流参数

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1361619/drv8316c-q1-peak-output-current-parameter

器件型号:DRV8316C-Q1

你好。   

您能否提供有关此数据表参数的更多详细信息?

峰值输出绕组电流= 8A。

该电流是否在特定时间间隔内为8A RMS?  或者它是连续的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Philip、

    8A 是峰值电流、大约为5.6A RMS 电流。 8A 是不连续的。 在较高的电流不达到热关断时、器件发热和环境温度也是需要关注的问题。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Philip、

    您的应用对电压和电流有何要求?

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这部分符合我的要求,谢谢 Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Philip、

    很高兴听到这个消息!

    此致!

    阿克沙伊