This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DRV8305N 用于同相电流检测应用。

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1361407/drv8305-drv8305n-used-in-in-phase-current-sense-application

器件型号:DRV8305

您好!

我在电机控制应用中使用 DRV8305N。

到目前为止、我在 DRV8305N 中使用了低侧电流检测和集成 CSA。

现在、我对我的项目进行了一些小的重新设计、以包含外部 CSA (INA241)和同相 分流电阻器

只有这个变化、被 INA 感测到的在 ADC 上的电流被校正(对其进行检查)、但是 DRV 给出了误差/破坏性的结果。

这一点至关重要、因为除了电流感应发生变化之外没有其他任何东西、并且电流感应本身正在正确地查看 ADC 值。

我将 SNx/SPx 输入保持悬空状态、并且所有 sl_x (因此低侧源)现在(在缺少低侧分流器的情况下)都连接到 GND、如图所示:

DRV 能否在该配置下工作? 我正在调试此问题、但可能有些人会提出什么可能是问题的建议?

此致、

亚当