This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:电流限制

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1360812/mct8329evm-current-limit

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCT8329A

我将根据我的电机的数据表和 MCT8329A 中提供的公式设置对齐电流限值
SLLSFQ3–2023年1月、第82页的文档。  但是、我的两个电机在启动期间被烧坏了?

请解析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prabhat:  

    您能否 提供所要的对齐电流限制、电机的最大峰值电流以及为 CSA_GAIN、RSHUNT 和 VREF_SEL 选择的值?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目标是实现3A 的电流限值以进行对齐、CSA_GAIN 设置为40V/V、VREF_SEL = UNI 方向、Rsense = 0.001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机峰值电流为35A 并持续30秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prabhat:  

    根据您提供的设置、我得到您应将对齐电流限制设置为0.2V、从而将对齐电流设置为3.125A。 我还建议将 LOCK_ILIMIT 设置为1.2V (28.125A)或1.3V (30.625)、并将每个其他电流限制设置保持在 LOCK_LIMIT 设置以下 、以帮助保护您的系统。  

    电机是否在燃烧之前运动或电机是否发出任何噪声?  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在两个输入之间来回转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、如果在将对齐电流限值保持在3安培时电机无法启动并触发同步丢失、该怎么办?  问题、因为发生了这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prabhat:

    如果电机无法启动并在电流对齐限值保持在3安培时触发同步丢失,我该怎么办?

    要解决电机停止问题、我建议 尝试以下更改:

    1. 将对齐时间增加至 2秒
    2. 将对齐斜升速率更改为0.2V/s
    3. 随着对齐变化、电机应在进入开环之前保持一小段时间。 如果电机在进入开环时振荡、请尝试减小对齐电流限制
    4. 将开环和闭环加速率降低至20Hz/s
    5. 如果电机在降低加速率后仍然失速、那么如果电机在开环期间失速、请尝试增加 CBC_ILIMIT 值和 OL_ILIMIT 值。 不要将 OL_ILIMIT 或 CBC_ILIMIT 增加到 LOCK_ILIMIT 值之外。

    或电机停止旋转时、检查传感器是否停止旋转。 尽快停止电机、以防止损坏电机。

    此致、

    约书亚