主题中讨论的其他器件:DRV8462、
您好!
- 当 TRQ_DAC 为0b111111并启用了内部电压基准时、我正在努力使步进电机汲取5A 的满量程电流。
- 我正在使用 TI DRV8462 GUI、并且确实启用了内部电压基准、并将满量程电流修改为5A
- 步进电机: https://www.omc-stepperonline.com/p-series-ip65-waterproof-nema-24-stepper-motor-5-0a-3nm-424-92oz-in-24ip65-30
- 在达到某个点时、我运行自定义电流设置并使其达到2.5A、但电机不会移动、只是保持不动、并会使安装步进电机的单元产生振动。
- 尝试了不同模式、如慢速衰减、60种衰减、智能调优等
- 我有两节12LFP21解密器 LiFePO4串联电池、因此有足够的可用电量。
此致、
菲利普·博特马