主题中讨论的其他器件: DRV8300
团队成员
请告诉我 DRV8343-Q1的未使用引脚处理情况。
该器件具有一种电路配置、在该配置中、三个半桥之一未使用。
数据表包含以下信息:
"如果不使用半桥、栅极引脚(GHx 和 GLx)可以保持未连接状态、可以直接连接感测引脚(SHx 和 DLx)、也可以使用电阻连接到 GND。"

但是、以下描述是过去的 E2E。
1) 1) INHx/INLx -连接到 GND 或悬空
2)将 GHx 连接到 SHx
3)将 DLX、GLX 和 SLX 连接在一起
哪种连接更好?
请告诉我、数据表中的基准是否不同。
此致
学