This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:IPROPI 电流为0

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1363246/drv8243-q1-ipropi-current-is-0

器件型号:DRV8243-Q1

大家好、

我的客户正在 其项目中评估 DRV8243SQRHLRQ1、遇到了以下问题、您能帮助审查并提供一些评论吗? 谢谢!

客户调试 DRV8243S-Q1时、电机将以1A 的驱动电流正常运行、但 IPROPI 引脚始终为0V。  您能帮助了解发生这种情况的原因吗?

下面是他们的原理图和代码。

e2e.ti.com/.../device_5F00_8243.c

e2e.ti.com/.../device_5F00_8243.h

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    与数据表的表9-1相同。 如果连接为高侧、则不提供 IPROPI/电流检测。

    此致

    森田真也