This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:DRV8908输出上升时间

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1361506/drv8908-q1-drv8908-output-rising-time

器件型号:DRV8908-Q1

大家好、

独立通道输出和并行2通道输出之间的上升时间是否存在任何差异  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了这个问题、当我们在依赖模式和并行模式下使用 drv8908时、压摆率差异如何、当我们使用并行模式时、压摆率是否会更慢、这会导致我们需要的充电 Qg 比单通道高2倍。 压摆率是否会适应不同的模式? 如下所示

    如果将 SR 设置为2.5V/us、当我们驱动两个并行通道时、SR 是否会降至1.25V/us?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    您能否详细说明一下这句话的含义:

    原因与单通道相比,我们需要支付2倍 Qg 的费用

    在并行模式下、半桥的驱动机制不会改变。 转换率在并行模式下仍然有效。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Keerthi

    您是否意味着 SR 将保持设置值,无论有多少通道并联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、无论并联多少个通道、在并行模式下它都应与单通道模式保持相同。   

    此致!

    雅各布