This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:如何使用此电机驱动器计算最大 rpm

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1363174/mct8316z-how-should-one-calculate-the-maximum-rpm-with-this-motor-driver

器件型号:MCT8316Z
主题中讨论的其他器件:MCT8316A

您好、BLDC 团队:

该 IC 的数据表。

通常、在谈论电机的转速时、根据我的理解、会使用以下计算方法。

此图片摘自 MCT8316A 调优指南。

我想知道该计算是如何应用于该 IC 的。

可通过1x PWM 控制并为此 IC 设置了多个"模式"、我想知道在计算中哪些变量会影响实际频率。

同时、该 IC 的最大转速是多少?

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    在电气频率(Hz)和机械频率(rpm)之间的转换中、同样的公式适用于 MCT8316Z。 如果监控 FG、则需要注意 FGOUT_SEL 设置为什么、并相应地调整公式。 如果 FGOUT_SEL = 1h、则可以直接通过插入 FGOUT 频率作为电频率来使用该公式。

    对于这个器件、实际上并没有硬性设置的最大 RPM。  它将取决于每个特定电机的参数和结构。 因此最大速度可能受电机的 KV 额定值限制。

    编辑:它也会受到器件霍尔抗尖峰脉冲时间的限制:

    此致、
    埃里克·C·