This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:PCB 设计指南

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM, ULC1001, DRV2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1356154/ulc1001-drv290xevm-pcb-design-guide

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件: ULC1001DRV2901

你好。

是否有 ULC1001-DRV290XEVM 的 PCB 设计指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果有适用于 ULC1001和 DVR2901的 PCB 设计指南、我在哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 PCB 设计指南、但我们的 EVM 用户指南包含您可以参考的原理图和层图。 此外、ULC1001数据表还 提供了 布局指南、 布局示例 和设计要求、您可以参考。 DRV2901数据表还提供 系统设计建议。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以获取 PCB 文件吗? (Gerber 等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当然可以。 让我来更新这些文件、我会在几天后提供给您。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    请在工作完成后回复 PCB 文件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过电子邮件向您发送了 zip 文件。 如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    PCB 文件中存在错误。
    请重新发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    出现了什么错误?

    此致、
    悉尼诺斯卡特